This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:连接到 ADC 时、源差分电压发生变化

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1247
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768935/ads1247-source-differential-voltage-changes-when-connected-to-adc

器件型号:ADS1247

我使用的 ADS1247 ADC 将 AD8476差分放大器用作 ADC 输入的源。 我为每个器件提供3.3V 电压、但它们是独立的(电源和电路接地)。 我将2.048V 基准用于 VREF、PGA 增益设置为1。 我使用的是 AD8476上共模电压的1/2 Vs 电压(1.65V)。 当我向 AD8476输入单端直流电压(0.2 - 2.0V)时、我在差分输出上获得与预期相同的电压。 但是、当我将差分输出连接到 ADS1247 ADC 的差分输入时、差分输出电压会发生变化(变化为+/- 0.01mV - 0.1mV)。 这是什么原因?

注意: 我可以通过向 VOCM 施加固定电压将其降低、从而在输入到输出电压匹配的位置进行转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    很难在不进入电路并测量差分放大器和 ADS1247周围的各种点的情况下准确说出可能发生的情况、但我怀疑接地电位的微小差异是原因。 您是否测量了两个 AVSS 引脚之间的差异?

    这两个部分由不同的3.3V 电源供电是可以的、但模拟输入电路必须以与 ADC 相同的接地电位为基准。 当使用单电源运行这两个器件时、两个 AVSS 引脚应通过低阻抗连接连接在一起。