This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168:REFP 的驱动能力? 还是使用 REFIO?

Guru**** 2519460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768801/ads8168-drive-capability-of-refp-or-use-refio

器件型号:ADS8168

大家好、我想使用 AD8168器件内部的内部基准电压。  我读取 REFIO 可提供高达2mA 的电流、但在使用看起来被缓冲的 REFP 输出时、我找不到规格。  我认为这是用于内部基准的更好的输出。  但可能我不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil、您好、

    欢迎访问 TI E2E 社区。 连接到内部基准的正确位置是 REFIO 引脚。 内部基准有一个与其输出和 REFIO 引脚串联的1k 欧姆电阻器、因此如果连接到该引脚、则需要使用外部缓冲器。 如果您使用 REFby2输出(使用内部基准时为2.048V)、则可提供高达2mA 的电流。

    内部缓冲器仅用于驱动 ADC 输入、未指定用于外部负载。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 缓冲区已添加... 谢谢!