This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:噪声性能

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168310/ads131m06-noise-performance

器件型号:ADS131M06
主题中讨论的其他器件: ADS1220

大家好、

我们的客户希望澄清  ADS131M06的噪声性能。 根据我们的客户、

我对 ADC 的噪声性能有疑问、器件型号为 ADS131M06。

在数据表中、对于32、64或128的增益、噪声((μVRMS)是相同的。 如何测量该噪声? 为什么3个增益电平是相同的?

我们目前使用的是 ADC 器件型号 ADS1220。 在数据表中、我们可以根据增益找到不同的噪声性能。

请找到所附图片、其中显示了我提到的两个器件的噪声性能。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    编辑以更正响应:

    ADS131M06的较低增益是开关电容器 PGA。  增益较高的64、128是数字增益。  这意味着、在增益为64的情况下、PGA 增益实际上设置为32、转换乘以2。  对于128增益、增益设置为32、转换结果乘以4。  由于这是一个数学运算、而不是实际增益、因此对于大于或等于32的所有增益、噪声是恒定的。

    此致、

    艺术