This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:使用适用于 ADS130E08的数据代码 flrom 性能演示套件计算 ENOB

Guru**** 2505385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796104/ads131e08s-calculation-of-enob-using-data-code-flrom--performance-demonstration-kit-for-the-ads130e08

器件型号:ADS131E08S
主题中讨论的其他器件:ADS130E08ADS131E08

大家好、

我们将使用 ADS130E08的性能演示套件。 记录数据后会生成两个文件- Device_0_Codes 和 Device_0_Volts。

要计算 ENOB、请考虑以下公式、

1) 1)打开 Device_0_Codes 文件并将该十六进制数据转换为十进制格式。

2) 2)记录此情况、以便其提供 ENOB。

请确认我们的理解或建议 什么是 Device_0_Codes 文件的使用。 我要在 post.e2e.ti.com/.../5706.Device_5F00_0_5F00_Codes.xlse2e.ti.com/.../Device_5F00_0_5F00_Volts.xls 中附加这两个文件

此致、

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、

    ENOB 是测量中噪声的测量值、与器件的满量程范围进行比较。 您可以在数据表的公式1中看到 ENOB 的公式:

    对于测量、您输入了某种正弦波的输入信号。 原始数据的数据文件中存在一些错误、但对于电压数据、在将其编译到 Excel 后、您会得到类似的结果:

    如果您尝试使用该数据、则会有一个输入信号用于计算噪声。

    通常、当您想要查看 ENOB 时、只需查看噪声。 在这种情况下、您将获取 ADC 输入并将其短接至1/2 Vs 电压、然后您将查看测量中的噪声(在移除偏移后该噪声将接近0V)。 收集噪声数据后、您将计算 RMS 值并将其插入第一个公式。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回复、

    但您是否重新编辑了我的 Data_code_xls 文件。

    我们有几个问题、

    1) 1) Data_code 文件的用途是什么?

    2) 2)我们能否使用 Data_code 文件计算 ENOB?

    goggle 中提供了一些公式、我们将它们应用于 Data_code 文件中、我们还发现了一些 ENOB 值。

    请为我提供指导、

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0844.Device_5F00_0_5F00_Codes.xlse2e.ti.com/.../5518.Device_5F00_0_5F00_Volts.xlse2e.ti.com/.../Device_5F00_0_5F00_Analysis.xlsPlease查找其他数据文件供您 参考。

    我们有2个不同的 ADC_EVM 软件,1) ADS130和2) ADS131。

    当我从 ADS130采集数据时、我将获得小于16位的 ENOB 值、当我从 ADS131计算 ENOB 值时、我将获得 ENOB 值18位。

    请从附件中的 ADs131中重新引用文件、

    我正在使用数据代码 Excel 文件。

    我们遵循的流程是,

    1) 1) Data_code 文件内容十六进制数据

    2) 2)转换器十六进制进入 DEC

    3) 3)以基数2获取日志

    4) 4)获取 ENOB

    请确认

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、



    正如我在前一篇文章中提到的、这是与输入的满量程范围相比噪声的度量。 因此、您不想使用信号测量 ENOB (除非您可以从测量中完全移除信号)。

    当我打开您的数据文件时、我将转换为代码并得到:



    我不确定方波来自何处、但除非您选择稳定的输入、否则无法从中提取噪声。 如果您只查看未发生变化的点(使用方波、您可能能够执行此操作、但在这种情况下、我不确定您的信号是否具有自己的噪声贡献。

    在这里、我采用 ADS131E08EVM 并在输入短路的情况下进行了一些测量、数据速率为1kSPS。 我在这里将其编译为 Excel 文件:

    e2e.ti.com/.../Device_5F00_1000_5F00_Codes.xlsx

    根据这些数据、我计算噪声的标准差、它成为 rms 噪声值。 然后、我根据数据表中显示的公式计算 ENOB:



    这为我提供了8个通道的结果:



    我可以将其与表1中数据表中的噪声进行比较。



    最后、这些值之间的距离不是太远。 我使用的是不同的电源、但我使用的是2.4V 内部基准。

    无论如何、这是我用来计算 ENOB 的过程。 我想说、根据噪声的 rms、可以通过不同的方法来计算 ENOB。 在许多情况下、计算将使用峰峰值噪声、而在其他情况下、一些计算将使用不同的 rms 噪声比例。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Texas_5F00_ADC_5F00_input_5F00_short.pptx
    您好、Joseph、

    感谢您提供详细信息。

    我们计划采用您建议的相同方法。 在进行任何测量之前、我想再次确认我们的连接。

    请查找随附的演示文稿文件。 我们的问题是我正在短接 ADC 输入、但根据您之前的帖子、您已告知基准电压 应连接到 ADC 短接输入。

    从 EVM 板上可以获得该点的位置开始。

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    我的帖子中有关如何短接 ADC 输入的任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、

    我执行了类似的操作。 这是我的板:

    对于此 EVM、我使用了双极电源(±2.5V)。 我将所有输入连接在一起、然后将输入接地。 这会将所有通道的输入设置 为1/2 Vs。 之后、我只收集了测量的数据。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph 的帮助很棒

    我将根据您的建议尝试,并将相应地更新您。

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    根据有关 ADC All input short 的上一篇文章,我有一个小查询。

    如图所示、一个探针连接到 TP12、另一个探针连接到所有 ADC 输入。

    那么您要为它注入2.5 VDC 吗? 请确认。

    此致、
    Yogesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、

    TP12连接到模拟接地。 从原理图中、您可以看到连接:

    当电源电压为±2.5V 时、模拟接地将处于中间电源。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的快速回复、

    正确、TP12接地。

    我的查询不同。

    我要问的是,您是否在外部为所有 ADC 输入注入了+/- 2.5 VDC?

    输出任何输入、您只需进行测量即可。

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yogesh、



    没有输入信号。 所有测量都是在输入短接至中间电源的情况下进行的。 ENOB 测量的目标是显示 ADC 本身的噪声性能。



    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回复、

    根据您的回复、我的理解似乎是您将所有短路输入连接到中间电源。 因此、2.4VDC 将注入 ADC 输入。

    请确认、

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yogesh、


    我刚才在默认设置中使用了 ADS131E08。 对于模拟电源、这是±2.5V、您可以通过 J7和 J1上设置的跳线进行检查。 如果您在《ADS131E08EVM 用户指南》的"电源"部分中看到、这是默认设置。

    根据此设置、AVDD 设置为+2.5V、AVSS 设置为-2.5V。 同时接地为0V。 当我将模拟输入接地时、这会将输入设置为一个基本上是1/2 Vs 的点。 没有外部2.4V 输入。 接地输入为1/2 Vs、因为电源是双极的。


    吴约瑟