This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:热电偶 CJC 不准确

Guru**** 2544050 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, TVS0701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794139/ads114s08-thermocouple-cjc-not-accurate

器件型号:ADS114S08
主题中讨论的其他器件: TVS0701

您好!

我使用 ADS114S08设计了热电偶测量原型、ADC 按预期工作、但我需要冷端补偿方面的一些帮助! 我做了一些检查、看起来不准确。

我遇到的温度误差是由 PCB 和连接器之间的温差引起的。

我已随附电路板和 PCB 布局的屏幕截图、其中显示了 NTC 传感器放置位置和直流/直流转换器、这是 PCB 中产生热量的主要来源。

此外、该板还应用于模块化系统、因此它可能夹在两个模块之间、从而产生大约的热量。 50度。

我应该将结与 PCB 隔离、还是应该改善从 PCB 到结的热传递?

我正在考虑添加外部 RTD/NTC 来补偿冷端、但我认为如果 PCB 温度为35、外部温度为10、则仍然会产生高误差。

我想使用 TC 连接器或内置 RTD 的连接器、但遗憾的是、它无法安装在我的外壳内。

 

欢迎提出任何建议。

 

谢谢、

Mahmoud

e2e.ti.com/.../TC_5F00_CJC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    您已在连接器上创建了良好的热隔离、这似乎已经足够了。  我很清楚、您使用哪种类型的 TC、以及如何将 TC 连接到 PCB?  TC 是否直接连接到冷端?  连接器是螺钉端子块还是其他形式的连接?

    当您说它"不准确"时、这意味着什么?  您是否有特定数据?您能否向我展示您如何进行计算?  

    您正在使用哪些流程步骤(例如2 TC 测量、1 CJ 测量计算或1 TC 测量、1 CJ 测量计算等)?  

    您可以共享原理图吗?  具体而言、我想知道用于此测量的 NTC 电路和器件配置。  我建议查看以下信息:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa274/sbaa274.pdf

    下面讨论了不同的器件、但测量原理相同。  请特别注意组件选择部分中讨论冷端补偿的第5和第6点:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa355/sbaa355.pdf

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

     

    感谢您的回复。

     

    我测试 CJC 的方法是为电路供电并使用两个校准热电偶 K、一个在连接器内部、另一个在 NTC 所在的 PCB 表面。 两者之间的差约为0.5度、交换了两个热电偶、结果相同(PCB 侧高于连接器)。

    该设计将用于不同的热电偶类型 J K R S T E、但我将首先使用 K 对其进行测试。

    请找到我使用的连接器类型、我还附上了原理图。

    NTC 测量设置为:

    PGA 增益= 1

    NTC 使用 ADC 基准输出2.5伏

    斩波已启用

    所有其他设置均为默认设置

     

    计算如下:

    测量 NTC 电阻

    2.测量 TC 输入(增益32、Vbias 被激活、斩波被启用)

    3.根据 NTC 表格将 NTC 电阻转换为温度、然后根据 TC 表格将 NTC 电阻转换为 mV、使用分段线性化。

    4.将 TC ADC 转换为电压

    5.增加两个电压

    6.根据 TC 表将电压转换为温度,使用分段线性化。

     

    我的问题与 NTC 测量精度无关、它与热隔离更相关、我的主要问题是如何在我的案例中加以改进。

     

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_Connector_5F00_Schematic.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud、

    我在您的过程中没有发现任何不正确的地方。 但是、由于串联的连接、冷端补偿可能会出现一些问题。 请记住、热电偶由两种不同的金属组成、它们连接在一起、在这里、相对于温度、电压在结点上感应。 如果您将 TC 导线连接到插件连接器、然后插件连接器插入焊接到 PCB 上的另一个连接器、则可能会有多个冷端、具体取决于所使用的金属。 此外、即使没有创建额外的 TC、连接器内部的温度也可能与隔离式 PCB 结温不同。

    创建一个适合所有 TCS 的接头很困难。 快速连接型连接器可将 CJ 从 PCB 移到 TC 导线与连接器相连的位置。 PCB 上的螺钉端子块可能更适合您。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    在我的设计中无法使用螺钉端子块由于 PCB 外壳设计、我同意这将改进 CJC。

    关于引入的冷端数量、有两个主要的金属不相似点

    TC 传感器-->包容式推入式连接器和 PCB 连接器--> PCB 铜

    PCB 连接器的引脚处于非常接近的温度、我想不超过0.05度、两个点形成相同类型的 TC、因此它们应该相互抵消、我认为这会导致一个小误差、我可以接受这个误差。

    我认为主要问题是在 TC 和包容式推入式连接器之间的 CJ 中、我将尝试在推入式连接器中嵌入一个精确的 NTC、并用热胶粘结它以改善热传递、并查看这是否会改善 CJC。

     

    此外、我想问一下由于 TC 导线和 PCB (铜)之间的连接而引入的误差、这应该会在冷端引入两种不同类型的 TC、 即使这两个 TCS 的温度相同、产生的电压也不会相互抵消、我不知道为什么在大多数(如果不是所有)文档中都会忽略这一点?

     

    此致、

    Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    看到 CJ 进一步实验的结果会很有意思。

    您是正确的、因为大多数文档都没有明确表明信号链中可以发生多个 TC。  对于 TC 导线和 PCB 铜的结、冷端(CJ)实际上指的是 TC 电压为0的"冰点"。  因此、如果 CJ 真正为0度 C、则 TC 导线与铜板之间的结点将在结上产生0V 压降、因此在测量中不会产生影响。

    但是、CJ 通常不在0度 C、这意味着 TC 导线与铜的结点会产生一些影响。  在这种情况下、使用某种形式的冷端补偿(CJC)。  热隔离 CJ 的连接点之所以如此重要、是因为存在中间材料(或金属)定律。  这基本上表示、如果金属 A 与金属 C 的结温与金属 B 与金属 C 的结温相同、则不会产生净电压。 在这种情况下、金属 A 和 B 是用于 TC 的组合。   

    在您的系统中、CJ 实际上发生在连接器插头上、但温度测量和等温区位于 PCB 上。  在给定的时间和封闭系统的情况下、这可能会使温度稳定、因此连接器和 PCB 都处于相同的温度。

    您可以查看以下文档以了解更多信息:

    http://www.ti.com/lit/an/sloa204/sloa204.pdf

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您提供的详细答案、这对您有很大帮助。

    当我获得良好的结果时、我将发布有关 CJ 实验的更新。

    此致、

    Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我有一个关于 CJC 的快速更新和问题。

    连接器内的嵌入式 NTC 提供了很大帮助、CJC 误差在0-3.5度范围内、现在降至0-1.6度。

    我计划使用外部 NTC 作为 CJC、我使用 ADC 2.5V 基准为 NTC 供电、并将对端子块进行说明。 我添加了一些保护、但我不确定这是否足够、您能否查看一下已连接的原理图并告诉我您的想法?

    此致、

    Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud、

    冷端测量可能很困难、而且不像人们想象的那样直接。 我很高兴听到、通过将测量点移至连接器、发现了一些改进。

    很难说出需要什么输入保护。 这些要求将取决于您的实施情况以及 NTC 上可能拾取或短路的干扰。 您显示的方案似乎很好、但您需要考虑组件泄漏对测量的影响。 BAV199具有低泄漏、但 TVS 二极管通常为5uA、最大值约为400-600uA。 这不会对基准输出产生很大的影响、但会改变 ADC 测量的结果、因为 R35和 D22的结处会形成一个分压器。 我不认为 D22确实是必要的、因为您有 R33来限制输入电流、而 D13在过压情况下将电流从 ADS114S08引导。 通过移除 D22、您可以消除泄漏电流问题。

    如果您仍想使用 TVS 二极管、则还有其他泄漏电流较低的二极管。 泄漏电流最低的二极管通常是双向 TVS 二极管。 您可能会从中选择许多二极管、但 TI 提供了一系列平缓钳位 TVS 二极管、这些二极管会使二极管的响应平坦、这不同于其他 TVS 二极管。 其中一个例子是 TVS0701、这是一款低泄漏 TVS 平缓钳位二极管。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的反馈。

    产品最终用途是工业产品、因此我尝试以合理的成本添加尽可能多的保护。

    关于我使用的 TVS、典型值为1nA、最大值为100nA 的30V 器件、我认为应该足够低。

    谢谢、

    Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    我在数据表中看到的 TVS 二极管的器件型号错误。  是的、您计划使用的那一个是可以接受的。

    此致、

    Bob B