This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881EVM-PDK:DAC9881WVM-PDK 7段显示错误

Guru**** 2550490 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP, ADCPRO, DAC9881, DAC9881EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790750/dac9881evm-pdk-dac9881wvm-pdk-7segment-disaplay-error

器件型号:DAC9881EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:DXPADCProDAC9881DAC9881EVM

您好!

我得到的错误 LED 9或5与中提到的相同  

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/651532/2408882#jktype=e2e&pi320995filter=all&pi320995scroll=false

在回答完问题后、我找不到解决这个问题的方法。 您能不能帮助我解决这个问题的方法是什么?

此致

Manju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼州

    这是 HW 告知用户无法与主机 PC 通信的方法。 与主机抛出错误的方式类似。 这是一种双因素诊断。

    绝大多数情况下、这指向驱动程序问题、这正是其他两个支持线程所提到的问题。

    其中一篇文章(这篇文章: e2e.ti.com/.../594593) 介绍了如果问题与 Windows 10和无符号驱动程序有关、可能需要解决的问题。 与 ADCPro 驱动程序一样、DXP 驱动程序是无符号的、因此解决方法 Bryan McKay 在中解释说该线程仍然适用。

    另一个线程(这一个: e2e.ti.com/.../2195743 )发布了一对支持包、其中包含一些经过修改的安装脚本、以帮助在更详细的 Windows IT 配置中安装驱动程序。

    出于安全原因、我们不得不关闭 FTP 站点、但我确实有支持包的副本、我可以在您喜欢的任何文件托管工具上共享这些副本。

    我建议首先尝试无符号驱动程序解决方法、因为这只需要您立即可用的本地工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    感谢您的回复。
    我厌倦了禁用无符号驱动程序检查的第一种方法。 但仍面临相同的问题。

    请通过下面的下拉框链接共享文件:
    www.dropbox.com/.../YzolKZU3mqpgcZwkwqGA

    这对于我的 PCBA 设计至关重要。 请尽快分享、如果上传文件时遇到问题、请告诉我。

    此致
    Manju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼州

    支持包已上传。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    我安装了2个软件包、但没有看到任何更改。 然后、我编辑了 dxp_MasterManifest.xml 并在末尾添加了另一个器件 我这么做后、DAC9881是编辑前的最后一个器件、它显示2次、编辑后仅显示1次。 在我选择 DAC9881后、将显示所有参数。 这是一个很好的进展。 我单击 Run DAC 以生成1KHz 正弦波形、但在 Vout 处不会生成信号。 这是因为电路板仍然显示7段 LED 错误吗?
    请告诉我还有什么可以做的工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼州

    DXP GUI 是否指示已成功连接到硬件? 设备管理器中识别的硬件是什么?

    XML 设备配置与驱动程序分开管理、因此我们需要从两个角度进行管理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manju、

    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电路板上电时、驱动器如下所示

    DXP 启动后、驱动程序如下所示:

    我选择 DAC、如图所示

    然后、我获得以下 GUI

    然后是 GUI

    输出电压与默认跳线连接

    我不知道还有什么需要做才能使这项工作。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼州

    从软件方面来看、现在似乎一切正常。

    您能对电路板设置做更多评论吗? EVM 期望为 EVM 原理图上标记为 VCC 和 VSS 的电源提供一些高压非板载电源。 VCC 电源特别为板载基准供电。 如果外部电源不存在、这可能会解释您的输出为何保持在零标度。

    基准缓冲器还使用 VCC 和 VSS 电源-因此、如果缺少基准缓冲器、DAC 就不会有基准输入、这会导致此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    VCC 和 VSS 为0V。 我从论坛下载了 MMB0电路板原理图、发现 J13A 和 J13B 没有跳线。 插入跳线后、电压值如下所示:

    VCC = 5V

    +5VA = 5V

    +1.8VD = 1.8V

    +3.3VD = 3.3V

    VDD = 5V

    +3.3VA = 0V

    -5VA =0V

    VSS = 3.5V。

    我将在 Vout 周围获得恒定的3.5V 电压。  如果需要修改电路板、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼州

    VSS 应为输出放大器和驱动基准输入引脚的放大器的负电源。 该3.5V 电压来自该引脚的什么位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼州

    您是否解决了缓冲器负电源的问题? 如果这些器件为负电源轨提供3.5V 电压、这肯定会与您现在的输出值相关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我不在办公室、将在周五测试这些内容并返回。

    感谢您的耐心。

    此致

    Manju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    我详细介绍了 MMB0和 DAC9881EVM 原理图。 两个电路板中都不会产生负电源。 我认为它必须从外部供食。 因此、我将 W5跳线设置从 VSS 移到 GND、并将 W11跳线从 VCC 移到+5VA。 电路板中不使用 VCC 和 VSS。 仅+5VA 提供+5V 电压用于生成 V+、GND 用于连接运算放大器 U2。 这现在在 VOUT 上生成+2V 电压。 我怀疑 MMB0板正在与软件通信、因为我仍然看到相同的7段 LED 问题。
    请建议其他任何方法来使其正常工作。 我是否需要退回电路板? 或者应该找到 Win 7电脑以重新启动。

    此致
    Manju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼州

    我现在自己不在办公室、因此会有一些延迟。

    我建议检查 EVM 板的 SPI 线路、如果您怀疑软件仍然存在问题、请查看它们是否按预期切换。

    我没有时间考虑您最近一次的输出+2V 报告、但乍一看、这似乎没有意义、这向我提出了一个模拟问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼州

    有任何进展吗?