This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:输出信号错误。

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797224/dac38j82evm-wrong-output-signal

器件型号:DAC38J82EVM
主题中讨论的其他器件: TSW38J84EVM

尊敬的所有人:

我的客户已购买2个 EVM:DAC38J82EVM 和 TSW38J84EVM。

客户按照下图设置初始参数  

并向 DAC 输入提供 QPSK 信号。

在输出端、客户可以看到下面的图片、而不是方形信号。

看起来、DAC 导通时间非常短、之后会降至高阻抗状态。   TSW38J84EVM 上的相同测试效果相当好。

对于 DAC38J82EVM: 警报和错误 GUI 页面显示以下信息

这里出了什么问题?

此致、

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitry、

    我们将仔细研究这个问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry、

    客户是否使用 TSW14J56EVM 来提供测试模式? 如果是、所有通道上的输出是否都损坏? 他们能否使用 HSDC Pro 中的多音调发生器发送音调并查看这种情况? DAC38J82EVM 没有与 TSW 板类似的正交调制器。 这是否会有问题?  如上所示、警报正常。  

    他们能否向我们发送他们尝试使用的测试模式?  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    客户使用 Xilinx KCU105。 QPSK 模式已连接。 您可以在下面找到初始 EVM 条件和输出信号

    e2e.ti.com/.../QPSK.zip

    此致、

    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry、

    此输出与您以前发送的输出不匹配。 发生了什么变化? 他们能否尝试使用正弦波而不是 QPSK 来查看输出的外观?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    抱歉。 你是对的。 客户回退后尝试了非常简单的正弦波信号。

    此致、

    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry、

    如果他们不再需要任何帮助、我将关闭此 TT。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    否、我们仍然需要有关信号电平平平平平平平平平平滑下降而不是方形信号的帮助:

    是的 、DAC38J82EVM 没有正交调制器、但我们将其用于基带。

    我们尝试使用正弦波而不是 QPSK、输出如下所示:

    测量

    此致、Evgeniy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evgeniy、

    我设置了 DAC38J82EVM 并从音调和您发送的 QSPK 数据文件中捕获数据。 发送正弦波时、请使用 GUI 左下角的 I/Q 多音调发生器工具创建音调。 请参阅随附的文件。 我还附上了用于此测试的 QSPK 文件。  不确定您为什么遇到此问题。 您的电源上的电源电流限制是多少?

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../QDSPK1_5F00_Ela.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    作为外部电源、我们使用墙上适配器表示 GS18E05-P1J、输出为5V@3A。

    此致、Evgeniy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我们使用您的 QPSK 文件、结果相同:

    我们还有 TSW38J84EVM 评估板、工作正常。

    我已经测试了 DAC 电源电压0.9V/1.8V/3.3V 及其正常但有噪声的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evgeniy、

    由于 电路板上的变压器、这看起来像是一个预期结果。 TSW 没有变压器、因此输出看起来不同。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    非常感谢! 这是正确的。 我们在通道 C 上移除了 R33和 R38 0欧姆电阻器、信号看起来正常。

    可关闭机票。

    此致、Evgeniy