This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:20Hz 后信号失真

Guru**** 2924080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796960/ads1298-distort-signal-after-20hz

器件型号:ADS1298

大家好
我尝试使用 ADS1298进行 EEG 均衡
我按如下方式设置寄存器:
CONFIG1 => 0xE6  或 0b11100110
CONFIG2 => 0x22  或 0b00100010
CONFIG3 => 0xFD   或 0b11111101
通道=> 0x60  或 0b01100000
lof      => 0x03  或  0b00000011
RLD_SENSN&p=>0xff

现在、我将 INP 和 INN 连接到函数发生器、并在 MATLAB 中查看信号。 当频率超过20Hz 时、信号失真。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题已解决
    Vcap1、2、3、4的值是错误的!
    但我还有另一个问题
    当我将探头连接到特殊频率的信号时,我会在 FFT 中看到 signalfrequency *1.465。
    当我输入(采样频率) fs = 314.23而不是 fs = 500时、校正了频率!
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neurone Stim、您好!

    感谢您的发帖!

    验证主时钟输入频率是否正确。 如果您使用内部时钟(CLKSEL = 1)、则标称时钟频率为2.048MHz。 您可以将 CLK_EN 位设置为1、并通过示波器探测 CLK 引脚以验证信号是否正确。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的关注
    我这么做了、但 CLK 引脚上没有信号。
    I SET Config1 = 0xe5  0b1110101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请确认 CLKSEL 引脚已上拉至 DVDD、以便选择内部振荡器。 然后、从器件读回寄存器值以验证它们是否被正确写入。 请记住、您必须先发送 SDATAC 命令、然后再发送任何其他命令、才能退出 RDATAC 模式。

    您还可以通过探测/DRDY 引脚来验证输出数据速率是否设置。 连续下降沿之间的周期应与数据速率周期相对应(当 DR[2:0]= 101时为1kSPS)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我做到了、CLKSEL 为5V、
    但/DRDY 引脚频率不是常规的。
    我还读取了寄存器值。
    除了 CONFIG3、所有这些都正常、当我将其设置为0xFD、然后读取它返回0xFC 时除外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CLKSEL 是否连接到您电路中的 AVDD 或 DVDD? 所有数字引脚必须以数字电源为基准、DVDD 不能为5V。 这违反了数据表第12页上的绝对最大额定值。

    CONFIG3寄存器的位0是只读的。 不能使用 WREG 命令设置此位。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在/DRDY 引脚上看到了该信号。 请参阅 CH2上的蓝色信号。

    谢谢你

    ~/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/CH2DRDY.wmv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-您在上述帖子中的视频上传不正确。

    此外、正如我之前所说的、CLKSEL 应连接到 DVDD 以选择内部振荡器。 DVDD 不能为5V。请捕获 CLK 引脚(当 CLK_EN 位= 1时)和/DRDY 引脚的图像/视频。

    此致、