This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:Δ-Σ ADC 评估软件下载链接已断开

Guru**** 2584905 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, DELTASIGMAEVAL-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796160/ads124s08evm-delta-sigma-adc-evaluation-software-download-link-is-broken

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: DELTASIGMAEVAL-GUI

TI.com 上没有用于下载正在工作的名为 Delta-sigma ADC 评估软件的软件的链接。 有人能给我吗?
当前链接向我发送下一个错误:“页面重定向不正确”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raul、

    欢迎来到 E2E 论坛!  这可能是浏览器问题。  您使用的是哪种浏览器、您是否尝试过其他浏览器(在 Chrome 中对我有效)?

     有关 Δ-Σ ADC 评估软件的 Web 登录页面、请访问:

    http://www.ti.com/tool/deltasigmaeval-gui

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在使用"Google Chrome"。 我尝试了"Firefox"、"Microsoft Edge"、"Internet Explorer"、即使我在重试之前删除了所有浏览器中的所有 Cookie。 我还尝试使用 Android 智能手机、始终显示相同的结果:"重定向过多"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raul、

    为了让我完全清楚您看到的内容、您可以向我发送您所使用流程的屏幕截图吗?  在 ADS124S08EVM 工具页面中、您应该会看到该页面上的软件部分:

    要下载软件、您必须拥有 myTI 帐户(例如、您在 E2E 中撰写文章时需要使用的帐户)。  单击链接时、如果您未登录、您应该会看到登录屏幕。  如果您已登录、则应看到导出合规性表、您需要先填写该表、然后系统才能允许下载。  此过程中有许多重定向。

    如果我想、存在 Cookie 问题或添加阻止问题、但很难说出。  请浏览此网站、包括"评论"部分。  也许有一些信息会有所帮助。

    https://www.drivereasy.com/knowledge/how-to-fix-err-too-many-redirects-error/

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送它:

    第一步:ADS124S08EVM

    第二步:下载 Δ-Σ ADC 评估软件

    第三步:使用 myTI 帐户登录

    第四步:错误页面

    如果有用、我调试了网页中加载的 javascript。 Mozilla 显示此 javascript 错误:

    我不想让您浪费更多时间、能否向我发送 DELTASIGMAEVAL-GUI 安装程序?

    谢谢你。

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raul、

    很抱歉、您在下载软件时仍然遇到问题。  很遗憾、我无法使用其他方法或源代码为您提供软件。

    在回复此主题时、您可以登录您的 myTI 帐户、这一点很有意思。  这使用类似的重定向。  您是否曾尝试在单击下载按钮之前登录?  登录将跳过重定向至登录屏幕、并应直接转至软件下载表以确保导出合规性。

    遗憾的是、由于我支持该产品、而不是服务器/网站、因此我无法提供更多帮助。  我尽最大努力、但其他人比我更了解如何找到网站问题的解决方案。  在 DELTASIGMAEVAL-GUI 网页的页面底部、还有一个指向"网站反馈"的链接、此处也给出了:

    https://www.ti.com/secext/docs/webform/tiwebsitefeedback.tsp

    此网站还需要您登录 myTI、因此我建议您在尝试反馈表之前登录。  您还应将指向此主题的链接复制为背景信息。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob B、您好!

    当我单击链接发送网站反馈时、登录后、网站会向我显示一个表单以完成我的所有个人信息。 完成后、我可以正确完成 DELTASIGMAEVAL-GUI 下载。

    非常感谢、
    劳尔