This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:具有内部时钟的数字 DDC (抽取加 NCO)模式、TSW14J56

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792712/adc32rf45evm-digital-ddc-decimation-plus-nco-mode-with-internal-clocking-tsw14j56

器件型号:ADC32RF45EVM

您好!  

是否可以使用内部时钟来驱动 ADC32RF45EVM 上的 DDC? 如果是、设置是什么样的? 我们在 TSW14J56评估板上使用了用于旁路模式捕获的内部时钟、并希望对 DDC 执行同样的操作。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anissa:

    内部时钟可在 ADC32RF45EVM 的 DDC 模式下使用。 设置应与使用内部时钟的旁路模式设置相同。  

    请告诉我要用于 DDC 模式的采样频率、DDC 系数和 JESD 模式。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anissa:

    您是否仍然需要有关此问题的帮助?
    我要关闭此主题。 如果您需要我的支持、请回复此帖子。

    此致、
    Vijay