请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM您好!
我们将 TWS1400EVM 与 ADC5484EVM 配合使用。
每次连接 TSW1400EVM 时、我们都必须下载固件、每次在 HSDC 专业版软件中按 CAPTURE 时捕获的数据都不足。
您建议通过什么方法来解决此问题? 我们已阅读了用户指南、但未发现任何有关此问题的信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将 TWS1400EVM 与 ADC5484EVM 配合使用。
每次连接 TSW1400EVM 时、我们都必须下载固件、每次在 HSDC 专业版软件中按 CAPTURE 时捕获的数据都不足。
您建议通过什么方法来解决此问题? 我们已阅读了用户指南、但未发现任何有关此问题的信息。
您好、Yusuf、
我在弗朗西斯科的同一个小组项目中。
这是我们的问题、当我使用 20M 时钟2Vpp、输入50kHz 2Vpp 时、我遇到了2种情况的问题:
上面是输出的屏幕截图。 我还尝试使用固定200MHz 的时钟。 但问题是相同的。
TSW1400EVM 和 ADC5484EVM 的所有电源均满足要求。
请尽快回复我们、因为我们的项目将于周一中午完成。 非常感谢。