This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299连接

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794474/ads1299-ads1299-connection

器件型号:ADS1299

您好!

我对如何连接 ADS1299有几个问题

EEG 导联的基准电压与定序电压的优缺点是什么?

2.级联连接和 SPI 连接的菊花链连接有哪些优缺点?

3. Biasin 引脚的功能是什么,它只是用于测量进入病人的偏置信号电平,还是具有附加功能。

SRB1引脚的功能在数据表中显示为参考电压、其中 SRB1成为常见的参考电极? 但是 SRB2引脚没有显示此类功能、在什么条件下可以使用 SRB2引脚是否有任何相关的应用示例?

5.我在单个板上有多个芯片,例如2 ADS1299偏置连接如何工作,我想知道如何将两个 ADS1299芯片的偏置组合到连接到病人的公共偏置电极?

希望这不是详尽无遗、我只需在制作 PCB 之前清楚地了解 ADS1299电路。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alwyn!

    感谢您提出 ADS1299出色的问题! 我们将在复活节假期至22日星期一。 我们的一位生物潜能专家将在周末假期后与您联系。 同时、请在此处查看一些常见问题 ADS129x:
    e2e.ti.com/.../772058
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    感谢您的发帖。 我将尝试简单地回答您的每一个问题、以帮助您入门:

    对 ADC 本身而言、我唯一能想到的性能差异是顺序过压会有更好的共模抑制。 这是因为每个信号将看到从电极到 PGA 输入引脚的相同信号路径。 除此之外、生物电势信号的测量方式取决于应用和所需的相关信息。 我们不是医学专家,所以在这方面不能提供很多意见。

    2.这两种方法均可减少 ADS1299器件与主机 MCU 之间所需的连接数。 级联接口允许您共享除/CS 之外的所有 SPI 连接。 每个 ADS1299都必须使用单独的/CS 信号、以便一次只有一个器件与主机进行主动通信。 菊花链允许您从多个 ADS1299器件读取数据、而无需使用任何额外的引脚。

    请阅读 ADS1299数据表中的第9.3.2.4.1和9.3.2.4.2节

    SRB2引脚背后的原始意图是允许您动态选择所需的信号作为其他通道的基准。 INxP 上的信号可逐通道连接到 SRB2引脚。 其他用户选择使用此引脚作为一种方法来处理某些通道的参考电压、而其他通道的顺序电压则是使用 SRB1、这会强制所有通道为参考电压。

    请参阅数据表9.3.2.4.5.1节中的图39。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan 的全面回答! 非常感谢!!

    我将逐一介绍您列出的每个要点、并将其消化掉。

    我又遇到了一点、如果我的系统具有多个 ADS1299、如何使偏置电路正常工作。

    我已阅读数据表中的第9.3.2.4.5.1节。"使用多个器件的偏置配置"。 如所示、将 BiasINV 引脚连接到所有 ADS1299并除 ADS1299内的一个偏置放大 器之外全部断电、因此除了将所有 BiasINV 引脚连接在一起之外、偏置生成电路与图类似。 68.数据表中的值。

    提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    是的。 但是、请记住、选择每个电极可能并不必要、也不实用。 您启用并连接到 BIASINV 以进行共模导出的每个附加电极也会增加偏置放大器的增益。 最终、您可能会使放大器的输出饱和。 您始终可以在硬件中通过迹线在所有 BIASINV 引脚之间建立连接、并在稍后使用每个器件的寄存器设置确定要连接的电极。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    我想我没有在那里正确表达自己。
    我的问题是、当我们在菊花链或级联模式下使用多个 ADS1299器件时、生成偏置输出信号。

    参考该参数

    我已阅读数据表中的第9.3.2.4.5.1节。"使用多个器件的偏置配置"。 如所示、将 BiasINV 引脚连接到所有 ADS1299并除 ADS1299内的一个偏置放大器之外全部断电、因此除了将所有 BiasINV 引脚连接在一起之外、偏置生成电路与图类似。 68.数据表中的值。

    我是否需要合并图 数据表的68个和9.3.2.4.5.1节中的一个、以获取将连接到偏置电极的最终偏置输出信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    是的、很抱歉您未理解您的初始问题。

    图68中所示的电路仅适用于已通电的偏置放大器。 这将是图39中器件1中的偏置放大器。

    其余器件的 BIASINV 引脚与器件1的 BIASINV 引脚共用、以增加连接到求和结的 PGA 输出的数量。 请记住、并非所有 PGA 输出都可以同时选择;否则、器件1中偏置放大器的增益将过高、输出将饱和。

    此致、