您好!
我对如何连接 ADS1299有几个问题
EEG 导联的基准电压与定序电压的优缺点是什么?
2.级联连接和 SPI 连接的菊花链连接有哪些优缺点?
3. Biasin 引脚的功能是什么,它只是用于测量进入病人的偏置信号电平,还是具有附加功能。
SRB1引脚的功能在数据表中显示为参考电压、其中 SRB1成为常见的参考电极? 但是 SRB2引脚没有显示此类功能、在什么条件下可以使用 SRB2引脚是否有任何相关的应用示例?
5.我在单个板上有多个芯片,例如2 ADS1299偏置连接如何工作,我想知道如何将两个 ADS1299芯片的偏置组合到连接到病人的公共偏置电极?
希望这不是详尽无遗、我只需在制作 PCB 之前清楚地了解 ADS1299电路。
此致、