This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7843:ads7843中的校准

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7843, TSC2046E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793875/ads7843-calibration-in-ads7843

器件型号:ADS7843
主题中讨论的其他器件: TSC2046E

我将使用 ads7843和 ssd1289显示屏。

显示屏工作正常、我已经为触摸屏编写了3点和5点校准、但仍未获得所需的触摸屏输出。 输出是重复的。

我触摸屏幕上的位置时,它会显示不同的坐标,至少我应该在同一位置获得相同的常数 x y 坐标,但如果触摸相同的像素,我会得到不同的 x y 坐标。

现在、在放弃的边缘、请帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanchan、

    因此、要确认、即使将手指/笔放在恒定位置、您也会收到来自 ADS7843的随机输出?  您能否在发生这种情况时分享 SPI 通信的捕获信息?

    此外、您可能还需要考虑更现代的 SPI 触摸屏控制器、例如 TSC2046E。