This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08作为4通道工作。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796608/ads131e08-ads131e08-is-doing-as-4ch

器件型号:ADS131E08

你好。 我来自一个经销商、我的客户在 ADS131E08的详细信息方面存在问题、详情如下。

我的客户正在使用 ADS131E08,但 ID 控制电阻显示[1:0]是00。

他们根据数据表中的" 10 Application and Implementation "初始化 ADS131E08 、但出现了此问题。

您能否告诉我该设备的行为是我写的,并告诉我该设备的电路是否发生了变化。

我的客户报告我们 ADS131E08中的一个每天都会出现此问题,但 ADS131E08中的其他器件从未发生过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki-San、


    我认为、这个问题过去已经出现、是器件启动时出现的。

    如果您查看数据表、可以在第61页找到上电时序部分。 如果您转至图65、则会出现上电后进行复位的时序。 如果遵循此时序、则 ID 控制寄存器应正确。 无论 ID 控制寄存器的值是多少、我都会遵循这个时序和本节中的所有建议来确保器件正常运行。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph Wu San

    感谢您的回答。
    我告诉客户使用数据表检查加电时序。

    感谢你的帮助。

    Hiroaki Yamada