This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:将 ADC 与微控制器连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H, REF3440, ADS8588H, TMS320F28377D, REF3425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796796/ads8598h-interfacing-an-adc-with-a-microcontroller

器件型号:ADS8598H
主题中讨论的其他器件: REF3440ADS8588HTMS320F28377DREF3425

您好!

我正在制作包括 ADS8598H 和 PIC24FJ64GA104的定制板。 我想在 ADC 和 MCU 的数字引脚之间建立直接连接、但在某些论坛中、我似乎有人在谈论外部存储器接口... 现在我开始怀疑:是否可以直接连接 ADC 和 MCU? 。 我还希望快速检查我的原理图、因为这是我第一次使用 ADS8598H。 (我之前见过其他人使用 PIC、但我需要仔细检查)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo、

    我不知道其他人谈到了什么外部存储器接口、但绝对可以通过适当的接口将 ADS8598H 直接连接到 MCU。 我将检查此原理图并尽快返回给您。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale Li  

    您的评论是一种安慰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo、

    很难检查您的原理图、例如、CONVSTA/B 引脚没有符号、但 MCU 的引脚5上有一个带有"CONVST"的符号。 我想您在 ADC 的 CONVSTA/B 和 MCU 的引脚5之间有连接、但我不知道您将它们连接在何处。 对于复位以及许多其他引脚和信号也是如此。 有关该原理图的一些观察结果:

    ADS8598H 需要2.5V 外部基准电压、但原理图中的 REF3440是4.096V 基准电压。

    2.建议在一些重要引脚上设置上拉或下拉电阻器、例如、使用电阻器和电容器进行下拉复位、使用电阻器进行上拉 BUSY 信号、使用电阻器进行上拉/STBY、使用寄存器上拉 REFSEL 的 JP10-3。有关更多详细信息、请参阅 ADS8588SEVM。

    电容器上没有电容值、例如 C1应该为10uF、C2应该为10uF、请参阅数据表以了解要求。

    3.我不确定您是否将 AVDD 和 DVDD 引脚连接到同一电源、因为它们使用相同的符号"-"。

    在每个模拟输入上都有一个平衡的 RC 滤波器是很好的、更多细节请参考 ADS8588SEVM。

    5.模拟和数字接地的跳线连接可能不是一个好的解决方案,我想您正在尝试通过测试和不同的跳线找到接地连接的最佳位置,表面贴装尺寸比跳线更好。 您可以将引脚6 (par.SER/字节)、引脚8 (范围)和 JP10-1引脚连接到实心模拟接地(AGND)。

    更多详细信息、请参阅 ADS8588SEVM 用户指南。 此外、E2E 上还有另一个有关 ADS8588H 和 MCU (TMS320F28377D)连接的主题、供您参考。

    http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/725867/2678778?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=mcu#2678778

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li:

    非常感谢您的回答、这对我们非常有帮助。 很抱歉、我没有意识到有些标签不能看到。

    关于建议:

    1) 1)我们更改 REF3425的基准电路。

    2) 2)我们添加了一些上拉电阻器:STBY、REFSEL、RESET、OS2和 OS1 (OS1和 OS2的原因是我们主要需要64个操作系统比率)。 我们没有在 BUSY 端子(OUT 引脚)中添加任何上拉电阻器、您能向我们解释一下为什么需要它吗? 即使我们决定遵循上拉电阻器的建议、在使用推挽 PIC 输出时是否确实需要这些建议?

    3) 3)我们没有在原理图中输入值、很抱歉、REFCAP 和 REFI/O 中的电容器为10uF、另一个为1uF。

    4) 4)我们没有放置平衡 RC 滤波器、主要是因为我们没有0.0.1%的电阻器、并且采集系统包含抗混叠滤波器和低输出阻抗。

    5) 5)最后、我们决定移除所有引脚接头、并按照数据表中的建议制作一个实心接地层。

    6) 6) ADC 引脚的输出类型和输入类型是什么?  

    请告诉我您对这些考虑因素有何看法。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo、
    2) 2) BUSY 是一个重要信号、如果您监控它以读取数据、则上拉电阻器是可选的、如果有任何干扰信号导致 BUSY 上的错误指示器、则最好使用它。
    6) 6)我不确定您询问了哪个引脚。 如果您真的关心它、我将不得不咨询设计团队、这将需要一些时间。
    谢谢。
    此致、
    戴尔