您好!
我使用 ADS114S08来测量三个 PT100 (请参阅原理图)。 我可以正确写入寄存器。 当我读回它们时、它们具有我写的内容。 当我使用 Start 命令开始测量时、即使我已激活内部基准源、也不会有电流流动。 状态寄存器的值为0x11、作为接收到的数据为0x8000。 PT100连接到接头 J30。
寄存器读回值(加热器编号3、请参阅原理图):
- INPMUX 0x9A
- PGA 0x0C
- 数据速率0x17
- 参考号0x52
- IDACMAG 0x87
- IDACMUX 0xf8
- VBIAS 0x0
- SYS 0x1B
因此、我想到了一个硬件问题。 我检查了每个连接、它们看起来都很好。 问题可能出在哪呢?
此致
西里尔