This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:顺序 DAC 更新等待时间

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796930/dac81416-sequential-dac-update-wait-time

主题中讨论的其他器件:DAC81416

大家好、

客户希望在其项目中使用 DAC81416。 他们对"顺序 DAC 更新等待时间"规范有一个疑问、这意味着什么? 这是否意味着我们应该在每次 DAC 输出更新之间等待2.4us? 您能对此发表一些评论吗?

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    我的同事将于周一返回给您。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    感谢您的查询。 你是对的。 顺序 DAC 更新等待时间是两次连续 DAC 更新之间的等待时间。 您可以观看此简短视频、了解如何定义 DAC 更新速率。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    感谢您在这方面的帮助。 您是指哪段视频? 您可以分享该链接吗?
    我还看到有"流模式运行"、这是否还需要2.4us 的等待时间? 您能对此发表一些评论吗?

    Thansks 和致以最诚挚的问候、
    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahu、

    感谢你的答复。 对此我有一些疑问、您说连续 DAC 更新等待时间是两次连续 DAC 更新之间的等待时间、这意味着设置 CH0后、我应该等待2.4us 来设置 CH1寄存器。 因此 ,操作16个通道所需的时间是2.4us*16+设置时间*16,对吗?  

    LDAC 是 同步信号。  16个通道的同步更新时间是多久? 2.4us 或更高。

    此致、

    李晨阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chenyang/Will、

    当我们通过电子邮件解决此问题时、让我在关闭此主题之前在此处发布我的回复。

    当您为每个 DAC 更新发送一个 SPI 帧时、无论它们是否使用 LDAC、都需要尊重更新等待时间。

    但是、正如您提到过的、在流模式下、您可以一次性更新所有通道、然后将 LDAC 或 CS 置为有效以更新它们。

    很抱歉、我在上一个帖子中缺少有关更新速率的培训视频。 请在此处查找:

    training.ti.com/lessons-precision-dacs-settling-time-vs-update-rate

    此致、
    Uttam