This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:使用降压/升压为外部电路供电

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796783/dac8775-using-a-buck-boost-to-power-external-circuitry

器件型号:DAC8775

我有一个现有的 DAC/ADC 解决方案、该解决方案具有一个外部+/- 15V 降压/升压转换器、可为两者提供正负模拟电源。

我希望切换到 DAC8775以获得额外的通道。 如果使用集成降压/升压、我也可以摆脱外部降压/升压、那将会非常好。 一个问题是 ADC。

我仔细阅读了本手册、找不到任何关于使用其中一个通道的降压/升压转换器为外部电路供电的说明。  假设 ADC 的电源定序、噪声等问题不是问题、使用通道的降压/升压之一为 ADC 供电是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的同事将于周一返回给您
    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以使用集成降压/升压为其他器件供电。 您必须确保钳制 VPOS、因为默认情况下电压会根据电流输出模式下的负载而变化。

    ADC 和其他电路对电流和电压有何要求?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 我计划将其钳位到+/-15V (至少是我用于为 ADC 供电的降压/升压稳压器)。

    ADC 需要能够读取+/-10V 电压、每端的余量为4V、因此使用+/-15V 降压/升压转换器将非常有效。

    采集期间、+/-15V 电源轨的最大电流消耗约为10mA。 采集周期约为 ADC 总采样周期的1/10。 降压/升压转换器不会用于为任何其他电路供电、尽管 ADC 的每个电源轨上都有一个耦合旁路电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在使用电流输出? 我可以看到的一个问题是、在开路情况下、电流输出将超过钳位电压。 该器件尚未通过内部降压/升压为其他器件供电的测试、10mA 相当高的电源电流消耗。

    您计划使用什么电流/电压输出范围、最大负载是多少? 您可能需要限制负载范围以适应额外的功耗。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据具体部署情况、输出将配置为电流输出或电压输出。 话虽如此、我计划将其中一个输出限制为电压输出、以便将 ADC 的降压/升压转换器钳位到+/-15V。

    电流输出为0-20mA。 电压输出将为+/-10V。 当配置为电压输出时、负载通常是某种外部模拟输入、通常是 PLC 的模拟输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电流(最大~1k Ω)和电压输出(最小~1k Ω)的负载电阻范围是多少。 您可能需要限制在电流输出模式下可以驱动的负载电阻。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    您是要限制所有输出的负载电阻还是仅限制我为 ADC 供电的输出的负载电阻? 为 ADC 供电的输出将限制为电压输出。 该电路板的现有版本的电压输出为1k、以保护输出免受短路事件的影响、因此默认情况下限制为1k。

    现有版本的电路板电流输出最高仅支持~600R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将从中消耗额外电流的电流。 由于您仅在一个通道上使用电压输出、因此应该可以。 1k Ω 电阻将电流限制为12mA、因此直流/直流应该有一些余量来为 ADC 提供10mA 电流。 话虽如此、该器件尚未经过全面测试、无法为其他器件供电、因此我建议在您的应用中进行全面测试。

    谢谢、
    Garrett