This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4225:ADS4225

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796335/ads4225-ads4225

器件型号:ADS4225

大家好、开始在该器件前面进行滤波器设计。  

我在非缓冲流水线输入方面的经验是、它们将具有与时钟速率相关的共模电流-有时显示为 uA/MHz 规格。 这对于通过滤波器阻抗的直流耦合输入中的 VCM 电平位移很重要。 我在 PDS 中看不到该规格。

我几乎100%确定它的物理位置、我能否获得规格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael
    我正在研究此问题、并将在我有更多信息要分享时添加另一个帖子。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael
    数据表第18页的表8.7中对此有一个规范。
    "模拟输入共模电流"
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、本应该仔细看一下

    1.5uA/MSPS

    因此、在125MSPS 下、即0.197mA 共模-是的、如果我的串联滤波器元件为40欧姆、即7.5mV IR 压降、则可以将 FDA VCM 调高以解决该问题。