This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J10EVM:ADS42JB69至 TSW14J10至 HSDC Pro

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795151/tsw14j10evm-ads42jb69-to-tsw14j10-to-hsdc-pro

器件型号:TSW14J10EVM
主题中讨论的其他器件:ADS42JB69

您好!

我正在使用 ADS42JB69将仿真器中的数据数字化。 我已配置 ADC 并将其连接到 TSW14J10、然后再连接到 KC705 FPGA。 当我启动 HSDC Pro 时、它会正确读取 TSW、但不会读取正确的 FPGA。 唯一可选的选项是 FT2028YX-TSW14J10ZC706、而不是 KC705。 另一个人也有同样的问题、但他们刚刚获得了一个新的 TSW14J10、它起了作用。 是否有其他解决此问题的方法? 非常感谢您的帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elijah

    您的 TSW14J10EVM 是 Rev C 板吗? 确保电路板跳线设置如下:

    JP2-JP5引脚1-2

    JP6引脚2-3

    确保带状电缆连接在 TSW14J10和 KC705上的 JTAG 连接器之间。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    它是 Rev D 板、所有引脚均已正确设置。 您提到的带状电缆似乎未包含在初始 TSW14J10EVM 封装中。 再次阅读本手册、本该手册应该已经存在、因此我必须先阅读本手册、然后再返回给您。 谢谢、

    Elijah Dewey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elijah

    如果您仍需要此套件的带状电缆、请向我发送地址、然后我会向您发送一封。

    此致、

    Jim