This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14DL3200EVM:模拟从 CYUSB301X 到 EVM FPGA 的命令

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14DL3200EVM, ADC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796965/tsw14dl3200evm-simulating-commands-from-the-cyusb301x-to-the-fpga-of-the-evm

器件型号:TSW14DL3200EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DL3200

您好、TI 团队、

我正在进行 FPGA 设计、该设计应加载到 TSW14DL3200EVM 的 FPGA -连接到 ADC12DL3200。

我们打算采用 TI 提供的参考设计、并将 DATA_CAPTURE_0和 blk_mem_gen_0替换为我们的专有块。

其他块将保持在参考设计中的状态。

为了在仿真中控制 FPGA 设计-我们必须生成仿真测试台信号到 FX3_bram_ctrl_v1_0块  

是 FPGA 与外部世界的接口的一部分。

无法找到 FX3_bram_ctrl_v1_0设计的任何文档-也无法在 TI 网站上提供的文件中找到。

特别需要的是在 FPGA 仿真中激活此块的信息。

此致、

伊迪克拉美经济体系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Itsik
    我将与固件团队联系、了解您要查找的文档和文件。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Itsik
    您是否计划使用高速数据转换器专业版软件来连接修改后的 FPGA 设计?
    如果您不打算使用 HSDC Pro、那么您实际上不需要 FX3_bram_ctrl_v1_0设计、最好使用我们之前讨论过的客户固件参考设计。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    似乎我缺少一些东西。

    我们确实打算使用 高速数据转换器专业版软件- 在加电后使 ADC 板和 TSW14DL3200EVM 进入工作状态。

    我们更喜欢保持 CYUSB301X 编程不变、将 TI 编程的设计保存到该器件中。 此设计未记录在案。

    FX3_bram_ctrl_v1_0块是 TI 提供的固件参考设计的一部分-但我找不到该块的任何文档。

    FX3_bram_ctrl_v1_0函数用于连接 FPGA 设计和将 TSW14DL3200EVM 与 PC 相连的 CYUSB301X 器件。

    在 FPGA 内部- FX3_bram_ctrl_v1_0有两个功能:AXI 接口和 BRAM (= Xilinx block-RAM)接口。

    此时-我们打算使用 FX3_bram_ctrl_v1_0的 AXI 接口来访问我们的逻辑并启动 LRX_0块、我们希望在转到实验之前在仿真中检查这一点。

    此致、

    Itsik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    我们使用 FX3_bram_ctrl_v1_0块的 BRAM 接口进行读取也非常有用
    一个将由我们的逻辑编写的 Bram。

    此致、
    Itsik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Itsik
    明白。 我正在检查我们可以提供什么。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Itsik
    我已经用一条私人消息跟进了这次讨论、因此我将关闭此主题。
    此致、
    Jim B