This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1500RB:VC 中 FPGA 和 API 编码的固件编码

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: WAVEVISION5, ADC12J4000EVM, ADC12DJ2700EVM, TSW14J57EVM, ADS54J20EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796775/adc10d1500rb-firmware-coding-of-fpga-and-api-coding-in-vc

器件型号:ADC10D1500RB
主题中讨论的其他器件:WAVEVISION5ADC12J4000EVMADC12DJ2700EVMTSW14J57EVMADS54J20EVM

你(们)好

我有几个问题要咨询您的专家

1. WAVEVISION5的 FFT 计算是在我的 PC 还是在 FPGA 板上实现的? 如果在 PC 上、我能否对 FPGA 进行编程以实现8k 点 FFT、然后将频谱数据传输到我的 PC 中?

2.是否有任何可供电路板下载的固件编码手册,以便我知道如何处理存储器中获取的数据,并避免 FPGA 编码覆盖电路板上已有的固件?

3.如果我想调用 GUI 中的函数(如查找电路板、触发器、采样等)、我是否可以获得 TI 的一些编程库(如 C++)供电路板调用这些函数? 我不需要 GUI。 由于我要触发信号源并同时 以每秒10万次的“for loop”来触发8k 点的采样,因此我认为编程更加方便。 此外、GUI 的响应速度比我的应用慢得多、似乎只能通过编程来解决。

真诚感谢您的帮助。

最好

金西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、金西
    ADC10D1500RB 和 WaveVision5是由 National Semiconductor 开发的较旧平台。 我们无法提供有关 GUI 自动化等的任何详细支持 我建议考虑使用较新的 ADC 平台、例如 ADC12J4000EVM (或双通道 ADC12DJ2700EVM)和 TSW14J56EVM 或 TSW14J57EVM 以及高速数据转换器专业版软件。 支持该软件的自动化、并提供用于捕获 FPGA 的源代码。
    以下是有关 ADC10D1500RB 的问题答案:
    1) 1) FFT 计算在 WAVEVISION5软件中完成。
    2) 2)我们不再支持该板的 FPGA 源代码。
    3) 3)请参阅我在上述有关较新支持平台的建议。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 提供的详细帮助!

    现在、TI 似乎在新平台中将采样器和处理器分离开来、并显著提高了性能、同时也为大量编程提供了便利、对吧?

    另一个问题是,为什么 ADC 板 与单个 ADC 芯片一样便宜? 为什么具有不同芯片的电路板售价相同? 我的1GSPS 应用是否有更便宜的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、金西
    我们通常尝试以至少与 ADC 价格相同的价格对 EVM 进行定价、但不要增加太多。 我们希望 EVM 的价格合理、以便客户可以评估我们的器件并决定使用我们的产品设计自己的系统。
    以下是两个成本最低的 EVM、它们的分辨率>=1GSPS 和>=10位:
    www.ti.com/.../ads54j20evm
    www.ti.com/.../adc12j1600evm
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这2块电路板是否包含低通滤波器或平衡-非平衡变压器、如果不想将我的组件从10MHz 移除到400MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、金西
    ADC12J1600EVM 具有相同的不平衡变压器(与 ADC12J4000EVM 相同)、可限制低频使用。
    ADS54J20EVM 使用平衡-非平衡变压器(迷你电路 ADT1-1WT)、具有更好的低频响应、并且应该能够很好地满足您10MHz 至400MHz 的需求。
    此致、
    Jim B