This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7625:DAC7625系列中是否有另一个 DAC 的电压基准高于+2.5V 的 VREFH。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7724, DAC7725, DAC80504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796023/dac7625-is-there-another-dac-in-this-family-of-dac7625-where-the-voltage-reference-is-higher-than-vrefh-of-2-5v

器件型号:DAC7625
主题中讨论的其他器件:DAC7724DAC7725DAC80504

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 您可以查看 DAC7724和 DAC7725中高达10V 的 REFH:

    www.ti.com/.../dac7725.pdf

    希望这会有所帮助。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    DAC7724的电源电压似乎为+/-15V 或单个15V 电源。 如果我的要求仅允许我具有+5V 单电源、并且我需要0V 至4.5V 的电压输出、该怎么办? 是否有这样一个 DAC 可以执行该任务? 我一直在寻找、如果我想要超过2.5V 的输出、那么我需要更高的电压电源。 这是真的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    如果您不是特别想要此 DAC 系列中的解决方案、可以查看 DAC80504。 尽管内部基准电压为2.5V、但增益设置将使输出电压高达5V。

    请告诉我这是否对您有用。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、如果我们使用 SPI 数据接口、我们可能会遇到延迟问题。 并行操作将为我们提供快速数据以进行快速响应。 您是否知道任何并行 DAC? 它不必是四路输出封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    您可以考虑我们产品系列中具有并行接口的器件:
    www.ti.com/.../products.html
    对于通道数量和分辨率、您还可以做出一些其他选择。 我也已过滤到缓冲电压输出器件。 其中一些也是5V 输出。

    谢谢、
    Paul