This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J10EVM:开发套件联系人

Guru**** 2581675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795932/tsw14j10evm-dev-kit-contants

器件型号:TSW14J10EVM

您好!

需要确认此开发套件的内容。  数据表涉及以下内容、请确认。 我们有一个套件、但有电路板、USB 电缆组件和 Hdwe 套件。 无10p 带状电缆。

TSW14J10EVM

附带一根10引脚带状电缆、可用作 FPGA 上 FPGA 的编程选项

开发板、用于将三个板固定在一起的塑料螺钉和螺母以及支架扩展器

由于接口 FMC 连接器的新高度、因此可在 ADC/DAC EVM 上使用。

此致、Tim

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    在我们的上一个生产流程中、电缆被意外移除。 如果您需要此电缆、请将您的地址发送给我、我们将尽快将您发送给您。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请直接向客户发货。

    感谢您在这方面的帮助。

    北卡罗来纳州立大学
    收件人:Wendy SO
    1111 Burlington 实验
    2500 Stinson DR
    北卡罗来纳州罗利27695
    美国

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    电缆昨天已发运。

    此致、

    Jim