This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:MMB0

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795407/ads1262evm-pdk-mmb0

器件型号:ADS1262EVM-PDK

您好!

我尝试使用 ADS1262评估板、但 ADCPro 软件无法正确找到固件。 它显示“No firmware found......... 正在下载"。 软件建议重新设置硬件、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayk、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    通常、此错误消息表示缺少 MMB0驱动程序。 请尝试重新安装 MMB0驱动程序、方法是找到位于 C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers 文件夹中的 MSI 安装程序。

     如果您运行的是64位操作系统,请使用 MMB0_DRIVER_INSTALL_x64-v1.0.0.msi ("x64")安装程序文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答、但我尝试了两次、没有任何变化。 在尝试连接到硬件大约10次后、ADCPro 停止工作、当我尝试重新连接到硬件时、它无法找到固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayk、

    您是否有机会使用 Windows 8.1或10?

    我们在这些操作系统上确实存在已知的驱动程序问题、需要解决方法才能使 ADCPro 正常工作。 有关其他说明、请参阅此 E2E 帖子: e2e.ti.com/.../2885567
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    不、我使用的是 Windows 7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayk、

    我建议尝试仔细检查 MMB0和 ADS1262EVM 默认跳线连接(以防未正确安装)。 在 ADS1262EVM 上、必须安装所有三个 JP4跳线连接; 在 MMB0上、MMB0必须通过 J2电源插孔(在这种情况下必须安装 J12)供电、或者使用 J14并安装跳线 J13B 连接到工作台电源、这一点很重要。

    建立这些连接后、请尝试检查 Windows 设备管理器以查看 MMB0是否正确枚举、如下所示: