This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:评估样片

Guru**** 2801045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793444/ads4249-evaluation-samples

器件型号:ADS4249

您好!

我们开发了基于 Cyclone V SOC GX 的复杂设计、其中使用 了 ADS4249IRGCT。

我们是首次使用该 ADC、每年将有相当数量的300块电路板开发出来、但我无法检查该 IC 的样片。

5此类样片的数量对于我们以及抖动清除 器- CDCE72010RGCT 非常有用。

我们的要求非常紧迫、并且在原型设计过程中面临研发压力、如果有人能够帮助我们、我们将不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARM、

    我们目前没有此器件的可用样片。 您可以通过 Digi-Key、Arrow 或 Mouser Electronics 购买它们。 这三个地点都有库存。 有关其他器件的可能样片、请联系时钟和计时组。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。 在未来1.5个月内是否可能会出现这些样片、因为需要花费时间进行布局整合和 PCB 制造?

    这将大有帮助、因为世界上一些最著名的实验室已经为此设计付出了大量的设计努力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    有机会吗? 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARM、

    抱歉、样片不可用。

    此致、

    Jim