This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据转换器论坛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797180/data-converters-forum

器件型号:ADS1258
主题中讨论的其他器件: ADS1158

  您好:

    我设计为使用单电源(+5V)。 散热焊盘和 DGND 连接在一起。 AVSS 通过0r 电阻连接到 DGND。 在此过程中、ADS1258通常会损坏。 测试发现、它是 ADS1258的 DVDD、并且基准短路(电阻为47-10R)会导致 SPI 无法与主 MCU 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sibo、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    很遗憾听到您在使用 ADS1258时遇到困难。 您所描述的电源连接是连接电源的正确方式。 您是否碰巧有您可以与我们分享的电路原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      [引用用户="Christopher Hall"]您好Sibo,

    欢迎来到TI E2E论坛!μ A

    很遗憾听到您在使用ADS1258时遇到困难您所描述的电源连接声音是连接电源的正确方法。您是否碰巧有可以与我们分享的电路原理图?μ A

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sibo、

    我是否正确读取了原理图、您是否有三个单独的接地网?

    没有标签的 GND 符号

    GND 符号、标记为"AGND"

    3. GND 符号,标记为"GND"

    原理图未显示这些接地符号的连接方式;但是、更重要的是、与原理图上显示的连接方式相比、是 PCB 上这些接地的物理连接方式。 返回电流路径越大、这些接地端之间的阻抗就越大、并且更有可能出现接地反弹。 如果接地反弹导致 AVSS 和 DGND 电位超过-2.8至+0.3V 的最大差值、则可能会损坏器件。

    如果可能、我强烈建议尝试减少不同的接地网的数量。 我通常建议使用单个接地层、有关 此主题的更多信息、请参阅[常见问题解答] PCB 布局指南和高分辨率 ADC 的接地建议。 对于 ADS1158、我建议将 AVSS 和 DGND 引脚直接连接在一起。 在每个 LDO 上、确保 LDO 输出上的去耦电容器以 LDO 的 GND 引脚相同的接地层为基准。