This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44EVM:如何使用 TSW14J56 EVM 主机板以 JESD 频率正确设置时钟?

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793991/adc32rf44evm-how-to-set-clock-properly-with-jesd-frequency-using-tsw14j56-evm-host-board

器件型号:ADC32RF44EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF44

您好-

我们在 TSW14J56 EVM 主板上使用 ADC32RF44 EVM 板。  

我们将为每个电路板使用提供的 TI 软件。

是否有关于如何在 ADC32RF44板上设置 ADC 频率、然后将该频率传递到 TSW14J56的说明?  我们在"ADC 输出数据速率"GUI 框中输入频率、但认为 JESD 速率未按预期更新。

我们已经尝试使用内部时钟和外部时钟。

例如、我们使用2.4GHz 的外部时钟、将 ADC32RF44的 GUI 设置为外部时钟、并将2.4GHz 值设置到 TSW14J56上的 ADC 输出数据速率 GUI 中。  ADC 的射频输入频率为300MHz。  通过此设置、检测到的频率为293.555MHz、而不是300MHz。  因此、某些器件会关闭、其比率可能与时钟从2457.6MHz (默认值)转换到新的2.4GHz 的比率相同。

设置新时钟频率的步骤是什么?  我们是否需要在 GUI 中提供 JESD 时钟速率?  或者、我们是否需要在某个位置提供模拟连接?

谢谢。

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bill
    我已就您的问题通知 ADC32RF44专家。 他很快会作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您是否能够使用内部时钟在输出 FFT (高速数据转换器专业版)中获得正确的频率?

    在您的示例中、当您使用外部时钟时、您是否已将跳线 JP3更改为 EXT CLK?

    要设置新的时钟频率、我们必须将 ADC 采样时钟连接到 ADC_CLK_IN (J5)连接器。 所需的其他时钟(包括 TSW14J56的 JESD 时钟)均在板上生成。 在高速数据转换器专业 GUI 中、我们必须更新下图中突出显示的字段中的采样率。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    是的、我们按照指令进行了 J3更改。 我们还使(使用内部时钟)电容发生了变化。 可能会使电容器大一点???

    我们最终使其正常工作、但应用程序中似乎存在几个状态空间问题。 我们有几种情况、点击顺序很重要。 我们仍在使用示波器来检查时钟之间的一致性、因为如果我们按错误的顺序单击设置、器件将进入未知状态、我们需要重新开始该过程。

    是否有命令行版本的应用程序、以便我们可以更好地编写应用程序脚本、我们是否可以从一台计算机运行两个完整的设置(ADC 和主板)?

    谢谢

    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我们没有命令行版本 ADC32RFxx EVM GUI。
    由于两个 ADC 板具有相同的 USB 指示符、我们无法将它们连接到一台计算机。

    此致、
    Vijay