This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC38J84 PLL。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC39J84, DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797226/dac38j84-dac38j84-pll

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件: DAC39J84

设计。

我对 DAC38J84 PLL 有疑问。

DAC38J84的性能是否可以达到2.5GSPS、但可以达到2.516GSPS?

我们的条件如下、PLL 已解锁。

fs=314.5728Mhz
DACCLK = 2516.5824Mhz
内插= 8
PLL_VCO = 40
VCO_SEL = 0
VCO_TUNE = 3

请查看。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    我们将仔细研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    我需要在 DAC38J84EVM 上进行工作、但 无法保证、因为这超过 了数据表中规定的 DAC 数据速率。 不过、这在 DAC39J84的限制范围内。 上面提到的 PLL_VCO = 40且 VCO_SEL = 3。 这些是什么? 它们与任何 GUI 参数不匹配。

    此致、

    Jim

     e2e.ti.com/.../DAC38J84_5F00_DAC_5F00_PLL_5F00_2.516GHz_5F00_LMF_5F00_841.pptx