This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:内部温度传感器

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797260/ads1248-internal-temperature-sensor

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件:ADS1220

大家好、

内部温度传感器的输出电压典型值为118mV @ 25°C 最小值和最大值是多少 25°C 时的输出电压?

非常感谢!

此致、Xaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xaver、

    遗憾的是、ADS1248仅具有典型值、无法保证性能。 ADS1248仅是一种过程测量、并未针对性能进行出厂调整。 这不同于具有修整温度传感器的 ADS1220等器件。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    非常感谢您的快速响应。 目标是在0°C 至80°C 范围内实现2开尔文的精度 通过校准25°C 时的输出电压是否可以获得该值? 温度系数的典型值为405uV/°C、但数据表中也没有提到最小值/最大值。

    此致、Xaver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xaver、

    可以进行校准、但必须对每个器件进行校准、因为器件之间存在差异以及批次之间的差异。  这种变化可能在3至6摄氏度的范围内。 此外、温度是裸片温度。  相对于环境温度或电路板温度相对于裸片温度可能会有一些变化。  

    您需要至少2个已知的校准点来确定系数。  因此、25°C 下的单次测量只能提供25°C 下的电压。 第二次点测量将为您提供两个温度之间的差值斜率。

    系数=(Vtemp2 - Vtemp1)/(Temp2 - Temp1)

    此致、

    Bob B