This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:低频输入

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, LMH5401, ADC12J4000, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797339/adc12j4000evm-low-frequency-input

器件型号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他器件:TSW12J54EVMADC-WB-BBLMH5401ADC12J4000TSW14J57EVM

你好、Jim

我的输入信号为10MHz 至400MHz、如果此电路板在1GSPS 模式下工作、我的低频组件是否会传递到系统中? 是否有任何板载模拟带通滤波器?

我能否在没有 TSW12J54EVM 的情况下单独使用该板? 我的意思是、如果我们获得 FMC 接口的引脚定义和控制、我们是否可以自行开发对此电路板的控制?

最好

金西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、金西
    ADC12J4000EVM 的默认配置使用板载平衡-非平衡变压器进行单端输入至差动转换。 该平衡-非平衡变压器具有大约300-400MHz 的低截止频率。 可以通过卸下多个组件并安装多个组件来重新配置该板。 在此配置中、可使用覆盖所需信号频率范围的外部放大器或平衡-非平衡变压器板。 ADC-WB-BB 外部平衡-非平衡变压器板是一种可使用的潜在外部平衡-非平衡变压器板。
    在前面的 E2E 主题中讨论了重新配置 EVM:
    e2e.ti.com/.../608039
    e2e.ti.com/.../513189
    请注意、TSW12J54EVM 是一款包含 ADC12J4000 ADC 和 LMH5401高速放大器的 EVM。 它不用于从 ADC12J4000EVM 采集数据。
    ADC12J4000需要一个 FMC 载板来捕获高速 JESD204B 数据。 TI 提供的 TSW14J56EVM 和 TSW14J57EVM 是 TI 高速数据转换器专业版软件的推荐平台、可实现最佳易用性。 在此配置中、ADC12J4000EVM GUI 用于配置 ADC12J4000EVM 上的 ADC 和时钟器件。 HSDC Pro 软件配置和控制 TSW14J5xEVM 并执行 ADC 数据的显示/分析。
    可以将其他 FMC 载板与 ADC12J4000EVM 配合使用。 我们为以下 Xilinx FPGA 开发板提供一些 HSDC Pro 支持:
    VC707、ZC706、KCU105、KC705 (仅限抽取模式)
    TI 不提供通过 FMC 连接器配置 ADC 和时钟器件的软件/固件支持。 ADC12J4000EVM 可重新配置、从而实现板载器件基于 FMC 的配置。 这需要移除和安装多个板载电阻器来重定向 SPI 信号路径。 ADC12J4000EVM 设计包中包含 EVM 原理图。 SPI 连接详细信息显示在原理图表6的右侧。 要启用 FMC 控制、需要移除 FTDI_信号上的100欧姆电阻器、并且需要添加 FMC_信号的100欧姆电阻器。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B