This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:ADS8668浮动 CV 输入管理

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8668, OPA180, TL072, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796983/ads8668-ads8668-floating-cv-inputs-management

器件型号:ADS8668
主题中讨论的其他器件: OPA180TL072ADS8688

你(们)好

我想知道当输入与 ads8668没有以不同的方式连接时、我将获得什么读数、有人告诉我、如果插孔被拔出、读数将转到 VREF/2、这对设计来说是不合适的。

我的当前设计是否应该如此? 拔下插孔时、我们希望读出0。

目前、这是一个具有相关衰减器的 CV 输入的电路。 之后、信号会进入 RC 输入滤波器、然后再进入 ADS8668引脚

衰减器旨在:

在旋钮值0处 、将传入信号乘以-1
在旋钮值0.5处、将输入信号乘以0
在旋钮值1处、将输入信号乘以1

非常感谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、码头

    我根据 您的原理图制作了一个 TINA 仿真电路、请参阅随附的文件。  之所以使用 OPA180、是因为它具有 TINA 模型以及与 TL072相似的带宽。  如果拔下插孔,该放大器电路将输出接近零的信号(OPA180电路为27.7uV)。  因此、  如果从 H1_2到 ADC 输入的连接良好、从 ADS8668的转换也将为零。

    ADS8688在每个通道上具有恒定输入电阻1Mohm (Rin)、模拟前端(AFE)如数据表中的图67所示、在大多数应用中、此设计通常无需使用外部放大器来驱动 ADC。 ADC 上有一个用于内部 PGA 的偏置信号 VB、对于±2.5VREF 输入范围为2.25V 左右、对于1.25VREF 范围为2.5V 左右、当输入或传感器断开连接或悬空时、该电压将显示为来自 ADC 的转换代码、 但是,如果 ADC 输入端显示任何可用信号,则不会看到该偏置电压。 由于您在 ADC 之前使用的是外部放大器、因此您的设计中不会出现这种情况。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../OPA180_5F00_CV-Input.TSC

    此致、

    戴尔