This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5803EVM:AFE5803EVM

Guru**** 2992690 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5803EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797309/afe5803evm-afe5803evm

器件型号:AFE5803EVM

已购买 AFE5803EVM。 提供5V、-5V 和 COM。 电路板根据文档加电、但在短时间后、5V 降至2.5V、两个红色 LED 熄灭。 我不知道这里会怎么样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Curt、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    AFE5803EVM 必须能够访问2A 的电流容量。
    请确保5V 电源的电流限制至少为2A。