This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:DOut1和 DOut2之间的差异

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794698/ads1274-the-difference-between-dout1-and-dout2

器件型号:ADS1274

您好!

我将 ADS1274与以下配置搭配使用:CLK=24MHz、低功耗模式和 SPI 模式。 当 SCLK 上没有信号时、DOT2具有高电平和低电平波形、但 DOut1不会改变电平。

我的问题是:Dout1和 Dout2上的电平状态为何不同?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    在 SCLK 空闲(保持低电平)的情况下、只要主时钟 CLK 处于活动状态、ADS1274仍在转换输入读数。 输出寄存器在/DRDY 的每个下降沿之后更新、结果的 MSB 将在 DOUT 引脚上输出。 由于转换结果采用二进制补码形式、因此 MSB 将为0表示正数、为1表示负。

    在您的情况下、我怀疑 AINx2输入接近0V 差分(AINN2和 AINP2处于相同的电压)、如果存在噪声、您将获得正/负读取结果、这会导致 MSB 切换。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的发帖。

    DOUT 引脚的行为将取决于 DOUT 模式。 ADS1274提供时域多路复用(TDM)和离散输出模式。 TDM 模式仅使用 DOUT1输出来自所有通道的数据。 分立式输出模式对每个通道使用单独的 DOUT 引脚。 请参阅数据表中从第31页开始的 DOUT 模式部分。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您对 DOUTx 的行为还有其他疑问吗?

    此致、
    Keith