This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672:模拟输出频率

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797112/dac5672-analog-output-frequency

器件型号:DAC5672

大家好、我想知道;
1) 该 DAC (DAC5672)的最大模拟输出频率是多少?
2)特定的模拟输出频率、生成信号的频率吗?
3)如果此 DAC 具有固定的时钟源、是否可以使用 FPGA 更改输出频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fidel:

    我们很快会再来的。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fidel:

    该 DAC 的最大采样频率(fs)为275MSPS。 因此、如果您以275MSPS 为 DAC 计时、DAC 可以输出的最大模拟输出信号频率为 Fs/2 => 275/2 => 137.5MHz。

    是的、您可以使用 FPGA 为此 DAC 使用固定时钟源、将输出频率从0更改为 Fs/2。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我将尝试使用 FPGA 来确定如何改变频率。 我没有其他问题。