请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSW30SH84EVM 主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM
TSW1400EVM 和 TSW30SH84EVM 用于生成4QAM 信号。 星座图由 KeySight 数字示波器检测。 但是、星座失真、是由正交误差引起的。 在 TSW30SH84EVM GUI 中、我应该能够使用 QMC 相位来调节相位。 但该函数对我不起作用。 是否需要其他设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TSW1400EVM 和 TSW30SH84EVM 用于生成4QAM 信号。 星座图由 KeySight 数字示波器检测。 但是、星座失真、是由正交误差引起的。 在 TSW30SH84EVM GUI 中、我应该能够使用 QMC 相位来调节相位。 但该函数对我不起作用。 是否需要其他设置?
您好、Fuquan、
QMC 逻辑需要同步以触发更新。 最容易执行的操作是通过 SIF_SYNC。 您可以将 CorrectAB 同步源设置为 SIF 同步、然后切换左下角的 SIF_SYNC 单选按钮以更新该值。 我们希望确保用户知道更新、因为这是 TX 端。 必须通过适当的触发器来控制 TX 无线更新
还有其他同步源:请参阅以下应用手册:
http://www.ti.com/lit/an/slaa584/slaa584.pdf 第3节。
QMC 是一种迭代方法。 有关提示、请参阅以下链接第8.7节
http://www.ti.com/lit/ug/slwu029d/slwu029d.pdf
-Kang