This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:与 ADS1293EVM 的 LabVIEW 连接

Guru**** 2794685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, MSP430F5529, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797212/ads1293evm-labview-connection-with-ads1293evm

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1293MSP430F5529

您好!

我想问您 ADS1293EVM 和 LabView 之间是否可以连接。 我知道我必须通过移除 电阻器 R25、R26和 R28以及 JP2和 JP3来禁用与 MSP430F5529的 SPI 通信。 之后、我认为我可以通过 NI 测量卡管理通信。 不过、我想知道在本例中如何设置寄存器。 在这种情况下、是否需要为 ADS1293或 LabView 安装任何驱动程序?  我赞赏关于如何处理这种沟通的任何其他建议。  

谢谢、  

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    我们的团队无法为开发与 EVM 相连的其他软件或硬件提供大量支持。 如果您需要了解应在何处连接特定信号或电源、我们可以提供帮助。

    如果您不使用板载 MSP430和提供的固件、则需要使用外部微控制器并开发自己的固件来配置器件寄存器并从 ADC 收集数据。

    此致、