This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P22:ADS62P22输出格式

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796746/ads62p22-ads62p22-output-format

器件型号:ADS62P22

我无法理解 ADS62P22 ADC 数据表的输出数据部分。

第56页包括以下说明:

输出数据格式

支持两种输出数据格式-二进制补码和直接二进制。 可以使用串行接口寄存器位数据格式选择它们、也可以在并行配置模式下控制 SEN 引脚。

如果发生输入电压过驱、数字输出将达到适当的满量程电平。 对于正过驱、输出代码为偏移二进制输出格式的0x7FF、以及二进制补码输出格式的0x3FF。 对于负输入过驱、输出代码为0x000、偏移二进制输出格式为0x000、二进制补码输出格式为0x400。

(重点矿)

根据此说明、直接二进制输出格式的完整代码范围为0x000至0x7FF、或十进制为0至2047。 二进制补码格式的完整代码范围为0x400至0x3FF、或十进制的-1024至1023。 这两个范围总共有2048个代码、只需要11位。

但这是一个12位 ADC。 代码的另一半发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris
    我已就您的问题通知 ADS62P22专家。 您应在星期一工作日结束前收到更详细的回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    您答对了、由于该器件确实是12位器件、因此该数据表计算中似乎存在错误。 我们将努力纠正这一问题。

    谢谢

    优素福