This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P22:模拟输入描述不一致

Guru**** 1805850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796751/ads62p22-analog-input-description-inconsistency

器件型号:ADS62P22

您好 TI、您能澄清一下 ADS62P22数据表第43页中的以下段落吗?

模拟输入
模拟输入包含基于开关电容器的差分采样保持架构。

即使在高输入频率和高采样条件下、此差分拓扑也能实现非常好的交流性能
数据速率。 INP 和 INM 引脚必须在1.5V 的共模电压附近进行外部偏置、可在上使用
VCM 引脚13。 对于满量程差分输入、每个输入引脚 INP、INM 必须在 VCM 之间对称摆动
+0.5V 和 VCM–0.5V、从而产生2V PP 差分输入摆幅。 最大摆幅由确定
内部基准电压 REFP (2.5V 标称值)和 REFM (0.5V 标称值)。

如果 VCM 为1.5V、则 VCM +/- 0.5V 可提供1V 至2V 的输入范围。 这不是1 VPP 差分输入、而不是2 VPP?

您能否确认实际输入范围是否为 VCM +/- 1.0V、以提供0.5V 至2.5V 的2 VPP 差分输入范围、这与列出的 REFP 和 REFM 数字相匹配?

感谢您的澄清、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris
    我已就您的问题通知 ADS62P22专家。 您应在星期一工作日结束前收到更详细的回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    在计算差分输入电压范围时、还必须考虑输入 INM。

    Vdiffpp = Vmax - Vmin

    其中、

    VMAX = INP - INM = 2V - 1V = 1V
    Vmin = INM - INP = 1V - 2V =-1V

    Vppdiff = 1V-(-1V)= 2Vpp

    希望这会有所帮助。

    优素福