This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:HSDC 不能识别 TSW14J57 EVM

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796545/tsw14j57evm-hsdc-doesn-t-recognize-the-tsw14j57-evm

器件型号:TSW14J57EVM

尊敬的:

我使用 HSDC-Pro 5.0来连接 TSW14J57 EVM、但 HSDC-Pro 无法识别该 EVM。

正如我在硬件管理器上看到的、笔记本电脑(Windows 10)可以识别 TSW14J57。

 我所做的工作:

  1. 检查跳线/LED 状态是否与所声称的用户指南相同。
  2. 重新为 EVM 供电。
  3. 重新连接 USB 电缆。  与 用户指南似乎有所不同: 当我重新连接 USB 时、笔记本电脑无法识别 EVM、我必须 通过按下 板上的 USB_RESET 按钮来复位 USB。
  4. 以管理员身份重新安装 HSDC-Pro 5.0。

请问是否有其他方法 可以解决这个问题? 谢谢!

此致、

任杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    您的电源上的电压和电流限制是多少?

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福

    电压设置为12V、电流限制设置为3A。 正如我在电源面板上看到的、当 EVM 工作时、电流大约为0.47A。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    确保这些跳线分流设置如下所示:

    JP1引脚1-2

    JP2打开

    JP4引脚2-3

    谢谢

    优素福