This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1296:ADS1296 GPIO 输出是高电平3.3V 还是5.0V?

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796918/ads1296-is-the-ads1296-gpio-output-high-level-3-3v-or-5-0v

器件型号:ADS1296

ADS1296 GPIO 输出是高电平3.3V 还是5.0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1296中 GPIO 的输出电平将取决于 DVDD 数字电源电压。  在数据表第16页规格表的"数字输入/输出"部分中、显示了与 DVDD 相关的 VIH/VIL 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Collin Wells

    感谢您的回复!