This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:引脚5 (BUSY/RDY)和引脚6 (警报)连接

Guru**** 2791175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796546/ads7142-pin-5-busy-rdy-and-pin-6-alert-connection

器件型号:ADS7142

尊敬的先生/女士:

我想根据下面的原理图设计、使用 ADS7142对2个 NTC 进行 ADC 测量。 我是否可以通过不连接到任何位置来悬空引脚5和6、因为这2个引脚是输出引脚(这是由于我没有足够的 MCU GPIO 和空间限制)。 在这种情况下、这2个引脚 A 是否必须连接到 MCU? 希望很快收到您的回复。  

希望很快收到您的回复

谢谢、此致、

:KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如果您不使用 ALERT 引脚、则可以将其保持悬空。 不过、您在什么模式下使用该器件? 如果您正在寻找阈值交叉、该警报对于监控 NTC 响应非常有帮助。

    BUSY 引脚也可以保持悬空。 观察此信号很有用、因为它会在器件转换时通知用户、建议监控此信号。 我建议将此信号保留为可用于调试目的。 如果您对系统和时序充满信心、则可以将其保持断开状态。
    此致、Cynthia