This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04!--非常紧急

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794485/ads131a04-ads131a04-issue-----very-urgency

器件型号:ADS131A04

尊敬的先生

我们使用了 TI 器件 ADS131A04、发现了一些问题。

SCH 和详细信息 作为附件。  

这是一个紧急情况、您能帮我们提供一些建议吗?

非常感谢!

e2e.ti.com/.../ADS131A04-ISSUE-IFOMATION.docx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 感谢您发布有关 ADS131A04所用设置的原理图和描述性文档。 如果您还可以通过显示 SPI 传输的示波器发布屏幕截图、这将很有帮助。

    今天是美国复活节前的假期。 我们的支持人员将于下周初与您联系、届时他们将从春季休假中返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、



    一般而言、我认为您的沟通是有效的。 对寄存器的写入似乎被器件正确解释、并在下一个响应中显示为读取。 但是、得到的0x2204表示状态寄存器中已设置的标志。 此标志指示来自/DRDY 同步事件的复位信号路径。 由于您使用的是同步从模式、因此/DRDY 是必须以器件数据速率进行脉冲的输入信号。

    一般而言、我本会将该器件用作异步中断模式、使用/DRDY 作为器件的输出、以指示何时读取数据。 如果您打算这样做、请更改 M0设置并检查结果。 如果这不是您想要的、请告诉我您如何设置/DRDY、我们可以进一步讨论。



    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我想加入这个问题来讨论这个问题、 上面原理图的意图是使用同步从模式、所以我们想在同步从模式下解决这个问题。在数据表第45页中、介绍 了/DRDY 信号的用法、只需将/CS 连接到/drdy 即可。实际上、我们是根据建议这样做的。 现在、我不知道为什么器件响应0x2204。您能帮我吗、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    我今天将器件更改为异步中断模式、现在器件正在工作。我不知道器件是否处于同步从 模式。但是、现在器件正在工作。谢谢您的建议。

    奈奥粉丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neio、


    我很高兴您能够使器件正常工作。

    对于同步从模式、您需要将/DRDY 作为与数据速率同步的器件输入发送。 0x2204状态指示在错误的时间接收到/DRDY、这会设置 F_RESync 标志。 通常情况下、您将使用同步从模式下的器件、该器件由同步主模式下设置的另一个器件运行。 这样、器件共享相同的时钟、主器件可以为从器件提供正确的时序。

    但是、当微控制器作为主器件时、从器件仍必须在正确的时间接收/DRDY 和/CS。 如果没有另一个器件作为主器件、则必须完全以数据速率完成、主器件和从器件不是同步的。 为此、从器件必须对时钟进行计数并跟踪所有时序、以便从器件仍保持同步。

    同样、我很高兴您能够让器件在异步中断模式下工作。



    吴约瑟