This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:ADS1675 DVDD 至 GND

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796627/ads1675-ads1675-dvdd-to-gnd

器件型号:ADS1675

您好,

DVDD 能否接受3.3V 电源? 数据手册第2页和第4页上的参数不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blanche、

    0.3V 至+3.6V 的 DVDD 额定值是绝对最大额定值或应力额定值。 长时间在接近此绝对最大值水平的情况下运行会降低器件的可靠性、超过此额定值运行会对器件造成永久损坏。 在正常工作条件下、器件绝不应在这些电压电平附近工作。

    DVDD 的建议范围为2.85V 至3.15V、是器件的特性所在、并且所有数据表规格均有效。 如果 DVDD 使用3.3V 电压、则我们无法保证任何数据表规格。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用