This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8741H:如何在 HART 和 PA/FF 模式之间进行选择

Guru**** 2782155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796566/dac8741h-how-to-select-between-hart-and-pa-ff-modes

器件型号:DAC8741H

您好!

我找不到用于选择模式的寄存器。  根据 表1、我是否只需要配置 XEN- CLK_CFG1/0和 XTAL1来选择 HART 和 PA/FF 之间的模式? 对于 PA/FF 模式、被动选择是否与图33的 HART 模式相同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、因为表中显示了这些引脚的配置决定了运行模式(FF/HART)。

    谢谢、
    Garrett