This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS1220EVM:适用于 ads1220的 Linux 驱动程序

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1148, ADS1248, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796649/linux-ads1220evm-linux-driver-for-ads1220

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1220ADS1148ADS1248ADS124S08

工具/软件:Linux

您好!

我在项目中使用 ADS1220、无法找到 ADS1220的 Linux 驱动 程序、我已在 Linux-ti 内核源代码中搜索。我是否可以获得 Linux 驱动程序。

注意:ADS1220、ADS1248、ADS1148 我们 在 项目中使用的这3个 IC、我可以为3个 IC 获取 Linux 驱动程序  

为您的宝贵回复而不辞劳。

谢谢、此致、

巴拉吉.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    目前没有适用于 ADS1220的 Linux 驱动程序。 有一个适用于 ADS124S08器件的驱动程序、可用作基本结构的起点。 当然、需要更新该驱动程序以匹配 ADS1220的寄存器信息。