This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8515:ADS8515模数转换器内部电压基准为4.096V

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8515, OPA320, ADS8339, ADS8864, ADS8695, ADS8685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796319/ads8515-ads8515-analog-to-digital-converter-internal-voltage-reference-of-4-096v

器件型号:ADS8515
主题中讨论的其他器件: OPA320ADS8339ADS8864ADS8695ADS8685

您好!

我对如何生成4.096V 的 ADS8515内部电压基准有疑问? 因为我尝试使用这款模数转换器、因为它是在之前的设计中、但我不使用它来达到满+/-10V 输入电压范围。 我的输入电压将介于0至2.5V 之间、因此调节必须改变、我不会将其用作全部电位。 然后、我的 ADC 需要1.25V 的电压基准、但该 ADC 的电压 基准为4.096V 、我可以禁用内部电压基准吗? 或以某种方式减少它? 或者可能有其他 ADC 可以满足我的需求?

任何建议都是有益的。

谢谢、

Ken  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    ADS8515不符合您的新要求、它具有4.096V 内部电压基准、范围非常窄(4.076V 至4.116V)。 此外、外部基准电压范围为3.9V 至4.2V (预计也会达到4.096V 典型值)。

    有两种解决方案:

    放大器(OPA320等)+ ADS8864 (400ksps)或 ADS8339 (250ksps)+外部25V 基准、两个 ADC 都可以支持2.5V 外部电压基准。

    ADS8685 (500kSPS)单器件解决方案、它具有内部电压基准、但最低输入范围为0-5V、将失去动态范围。不过、ADS8685不需要外部放大器即可驱动。 也可以使用18位版本的 ADS8695 (500kSPS)。

    第一个解决方案是更好的解决方案。 如果您有任何疑问、请告诉我、谢谢。

    此致、

    戴尔