This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04动态范围问题

Guru**** 2392955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795608/ads131a04-ads131a04-dynamic-range-question

器件型号:ADS131A04

大家好、

 

这里是中国南方 FAE Sunny、我们看到 ADS131A04在1:10000动态范围内可支持0.1%的精度、这意味着 ADS131A04的动态范围应优于140dB (0.1%至少需要60dB、而1:10000为80dB)。 但是、从数据表中我们知道 ADS131A04的最佳动态范围为119.49dB (1kHz 采样率)。 那么、您是否有一些意见来说明我们为什么说 ADS131A04在1:10000动态范围内可支持0.1%的精度?

非常感谢。

 

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    动态范围规格是使用器件满量程范围和噪声的比率、不是数据表第8.1节所示精度的函数。 如您所述、该范围可能会因器件配置的不同而有很大差异、最大范围为124.55dB、如表3所示。 然而、140dB 计算的问题是动态范围0.1%至60dB 的转换。 "0.1%是对器件动态范围为80dB 时的误差的度量、此特性不用于计算器件的最大动态范围。 如果您想进一步了解、我在下面链接了一个出色的博客系列、重点介绍了 ADC 精度与分辨率之间的差异。

    e2e.ti.com/.../adc-accuracy-part-1-is-accuracy-different-from-resolution

    e2e.ti.com/.../adc-accuracy-part-2-total-unadjusted-error-explained

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasan、

    感谢您的回复、是的、我知道分辨率与精度不同、但我的要点是、如果我们需要测量0.1%的信号、我们需要至少60dB 的动态范围、因为只有60dB 的动态范围、我们可以看到0.1%的信号变化。 我认为这是精度的前提、我知道我们仍然需要良好的偏移/INL/增益误差等
    因此、这甚至让我感到困惑、如果我们需要在80dB 的整个范围内获得0.1%的精度、让我们以1V 满量程为例、这意味着我们需要在100uV (-80dB 至1V)输入下获得0.1%的精度、因此首先我们需要获得0.1uV 的变化、 这n`t 噪声应低于0.1uV、即使分辨率无法保证精度、但我认为我们首先需要获得该分辨率、因此我认为它需要140dB 的动态范围。
    那么、您对我的理解还有其他评论吗?
    再次感谢。

    此致、Sunny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阳光明媚、



    我想 Hasan 已经正确地解释了它、但让我用您使用的相同示例进行解释。

    如果满量程为±1V (假设基准电压为1V)、则您可能看到的误差为1mV、因为增益误差为0.1%。 在动态范围内、您将测量满量程的噪声。 这个动态范围为10000:1、这是与满量程相比的噪声。 对于该动态范围、它来自数据表中的公式2 (没有20logx)。 即71uV、增益为1。

    最后、器件的性能可能会比这更好。 根据运行情况、大多数运行模式下的动态范围更好。 最后、"在10、000:1动态范围下优于0.1%"意味着噪声误差将小于增益误差。



    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    感谢您的评论、但我仍有一些疑虑、我将与客户再次核实、并在稍后向您提供反馈。

    谢谢。

    此致、Sunny