This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:ads1219输入放大器

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1219, ADS122C04, ADS124S08, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795614/ads1219-ads1219-input-amps

器件型号:ADS1219
主题中讨论的其他器件: ADS122C04ADS124S08ADS1220

大家好、

 

这里是中国南方 FAE Sunny、来自 ADS1219数据表我们知道该 ADC 集成了 PGA、并且可以支持 GND 和 VCC 等全轨输入、 这意味着我们可以测量非常小的单端信号(对于 ADS1219、单电源接地电压为几 mV)?

据我n`t、n`t 它集成了实际的放大器(如 ADS122C04)、输入范围应受到放大器的限制、并且无法支持 GND 或 VCC 轨、因为放大器始终不能是理想的轨到轨(尤其是用于输出)、所以您对 ADS1219的输入范围有什么意见?

谢谢。

 

此致、Sunny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    很高兴再次听到您的声音。

    您提出了一个好问题。 ADS1219中的缓冲器和增益级不使用传统的仪表放大器配置。
    相反、我们使用所谓的预充电缓冲器、而增益4是通过开关电容器电路实现的。
    通过此实现、我们仍然可以实现非常高的输入阻抗、同时测量电源轨上的输入。

    这意味着您可以使用单极电源测量以 GND 为基准的小单端信号。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joachim,

    感谢您的快速回复、许多客户使用 SD ADC 来测量长线传感器、例如 RTD 传感器、导线数米、电阻数千欧、因此一些没有缓冲器的 ADC 会产生较大误差、如几十毫伏。 ADS1219 `s 专用缓冲器是否可以消除此问题?

    再次感谢。

    此致、Sunny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    很抱歉、但我不确定您的新问题与有关 ADS1219轨到轨输入电压范围的初始问题有何关系。
    ADS1219的输入阻抗通常足够高、因此流入 ADC 模拟输入的偏置电流不会在长引线上导致明显的压降(从而导致偏移误差)。

    为了消除3线 RTD 的长引线引入的误差、通常需要实施某种引线补偿。 这通常由集成激励电流源(我们通常称为 IDACS)的 ADC (例如 ADS1220、ADS122C04或 ADS124S08)更容易实现。
    2线 RTD 通常不用于长引线、因为您无法补偿引线电阻。
    对于4线 RTD、引线电阻完全没有问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    感谢您的评论、我谈到的误差不是电阻误差、 但 SD ADC 输入电容器充电和放电产生的误差、我们的客户发现如果使用没有缓冲器的 SD ADC、如果连接长线传感器、则会产生较大的误差、因为 ADC 的输入级将充电和放电。 那么、我想说的是、ADS1219的输入缓冲器是否可以消除该误差? `s 其开关电容器结构、我担心它仍会从传感器充电和放电。

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    正如 Joachim 提到的、ADS1219具有预充电缓冲器输入级。 基本上、所发生的是、在对输入进行采样之前、输入采样电容器已预充电至特定电平。 这大大减少了采样阶段期间来自传感器的输入电流数量并有效地增加了阻抗。 然而、实际电流的大小将取决于相对于预充电电压的输入电压、这就是为什么很难给出特定的输入阻抗值的原因。

    ADS1219的数据表包含图4和图5、其中显示了各种输入电压的输入电流、包括绝对输入电流和差分输入电流。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    明白了、非常感谢。

    此致、Sunny